This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:解锁器件

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1209179/tms320f28069f-unlock-the-device

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069UNIFLASH

您好、E2E 专家!

你好。

我在不同项目中使用的微控制器 TMS320F28069。  

我的器件多次被阻止。 我希望获得有关器件解锁程序的支持。
请记住、在程序级别、我不设置任何密码、有时由于编程错误、设备被阻止。
我有大约10个锁定的设备,我想恢复.

我使用的是 Blackhawk XDS100V2。 我无法修改硬件。
因此、我可以使用 uniflash 来解锁器件?

如何修改硬件?

我给您发送了连接的图片 无需考虑电阻器的值。 但只有它们的存在。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    请记住、在程序级别、我不设置任何密码、有时由于编程错误、设备被阻止。

    如果您的项目没有密码、但您的设备似乎已锁定、则很可能是设备无意中被锁定。 数据表针对这一情况发出警告(见 www.ti.com/lit/SPRS698):的第41页) 擦除/编程过程中发生任何掉电或电源中断、都可能会损坏密码位置并永久锁定器件

    Unknown 说:
    我有大约10个锁定的设备,我想恢复。

    不幸的是、您的设备是带有一些随机密码的 Locke、无法恢复。

    [quote userid="480323" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1209179/tms320f28069f-unlock-the-device 这样我就可以使用 uniflash 来解锁设备了吗?