This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:接受的3.3V 和1.2V 电源的纹波电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1208320/tms320f28379d-accepted-ripple-voltage-on-3-3v-and-1-2v-supply

器件型号:TMS320F28379D

您好 C2000团队:

 TMS320F28379D-Q1的电源轨上允许的纹波电压是多少?

3.3V 电源轨将由汽车 T.30电源生成、1.2V 应由3.3V 电源生成。

ADC 基准电压将 通过专用 Vref 单独供电。  

感谢您的支持!

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    可接受的纹波电压取决于您所谈论的外设;对于 ADC、存在不同的可接受电压纹波、具体取决于 ADC 模式。 有关 PSRR 信息的详细信息、请参阅《规格》一章的 ADC 部分中的 ADC 特性表(对于16位差分模式为8.10.1.2.2、对于12位单端模式为8.10.1.2.4)。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    谢谢。 此信息可能已经有用。 我们需要返回进行进一步讨论。

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您还有其他问题、请告诉我。