This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:RST8 NMIWD 复位功能

Guru**** 2589115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1209026/tms320f28386d-rst8-nmiwd-reset-functionality

器件型号:TMS320F28386D

TMS320F2838x 实时微控制器的功能安全手册提供了以下 SM。

一个问题: 它与普通看门狗有什么区别?

另一个问题:如果 normail 看门狗已实现、是否仍需要实现该 NMIWD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所谓的"正常"看门狗是指存在于每个 C2000器件中的看门狗、从第一个器件开始。 这是一个自由运行的计数器、需要在它溢出之前定期复位。 如果溢出、则器件可以复位或发出中断。

    NMIWD 是另一个可根据系统中发生的不同类型的错误激活的 WD。 它有自己的计数器、当它溢出时、它可以复位系统(或生成一个中断)。

    Unknown 说:
    另一个问题:如果 normail 看门狗已实现,是否仍需要实施此 NMIWD?

    这完全取决于系统要求。