Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
我需要使用 SCI 或 CAN 总线更新新固件等通信
从启动代码到应用代码使用 f28075。
我需要将 boot.hex 和 app.hex 组合到 allone.hex
如何使用 hex2000 将 2 Intel hex 转换为1
或使用 srec_cat.exe 组合十六进制或 S19格式
使用 Intel 16位格式很好
但找不到解决方案
请帮帮我
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
我需要使用 SCI 或 CAN 总线更新新固件等通信
从启动代码到应用代码使用 f28075。
我需要将 boot.hex 和 app.hex 组合到 allone.hex
如何使用 hex2000 将 2 Intel hex 转换为1
或使用 srec_cat.exe 组合十六进制或 S19格式
使用 Intel 16位格式很好
但找不到解决方案
请帮帮我
我尝试使用 srecord intel16组合 boot.hex 和 app.hex ,显示错误
.\srec_cat.EXE GPIO_ex2_toggle.hex -intel_Hexadecimal_16 -exclude 0x0000 0x07FFFF -exclude 0x84000 0x87FFF F28076_urm88000.hex -intel_Hexadecimal_16 -exclude 0x0000 0x083FFF -exclude 0x8C000 0x8CFFF -output all.hex
但使用 uniflash 下载 GPIO_ex2_toggle.hex、但 F28076_urm88000.hex 被使用
您好、Jaures:
我不确定 src_cat.EXE 实用程序以及它如何组合2个 十六进制文件。
但是、使用 hex2000实用程序、您可以将2个输出文件组合成一个、如下所示
hex2000.exe --load_image app_1.out app_2.out --load_image:file_type=可执行-o app_combined.out
其中 app_1.out 和 app_2.out 具有各自的链接器命令文件
无冲突的设置(例如重叠区域)。
您可以 在此 e2e 用户将 bootloader.out 与 application.out 组合在一起的 e2e 链接示例中参阅以下 e2e 链接示例
此致、
Rajeshwarwy
请尝试
PS C:\Users\Jaures_Xieh\workspace_v12_a\GPIO_ex2_toggle\CPU1_FLASH> C:\ti\ccs1200\ccs\tools\compiler\ti-C2000_22.6.0.LTS \bin\hex2000.exe --load_image GPIO_ex2_toggle.out F28076_urm88000.out - load_type_example_executable
设置--load_image:combine_sections=true
错误:内存范围"image_1"和"image_2"顺序错误
错误:内存范围"image_3"和"image_4"顺序错误