This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:已更新闪存 API 库

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808, TMS320F2809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1208797/tms320f2809-updated-flash-api-library

器件型号:TMS320F2809
主题中讨论的其他器件:TMS320F2808

我要将 CCS3.3转换为 CCS12。   我正在使用 TI v6.4.12编译器。  我在链接阶段收到与使用较旧的闪存库  flash2809_api_v100.lib 相关的警告

警告#16002-D:"P:/Acorn/audio/2809_mlv/lib/flash2809_api_v100.lib 中缺失的 build attribute vendor section TI ":无法确定兼容性
警告#16002-D:"P:/Acorn/audio/2809_mlv/lib/flash2809_api_v100.lib 中缺失的 build attribute vendor section TI ":无法确定兼容性
警告#16002-D:"P:/Acorn/audio/2809_mlv/lib/flash2809_api_v100.lib 中缺失的 build attribute vendor section TI ":无法确定兼容性

此库是否有更新版本?

我对使用 Flash2808_API_V302.lib 构建的 TMS320F2808有类似问题