This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280049C:TMDSCNCD280049C 短路问题

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, TIDA-010062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1203788/tmdscncd280049c-tmdscncd280049c-short-circuit-problem

器件型号:TMDSCNCD280049C
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCKTIDA-010062

在图中、Goldfinger 引脚53和磁珠之间存在短路。 请帮助确认情况是什么以及是否有解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看一下这个。 您能明白问题是什么吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种铁氧体磁珠、具有低直流电阻是有益的。 请查看此元件的规格。

    PN: blm21pg221sn1d.

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     问题 是     GPIO02(pin53)和    3.3V 网络   在  产品(280049C 控制 卡),中短路了 但     GPIO02(pin53)和    3.3V 网络   在 原理图 和 PCB 文档中断开。 因此 GPIO02    不能  正常工作 , GPIO02 引脚   始终 保持3.3V 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     问题 是     GPIO02(pin53)和    3.3V 网络   在  产品(280049C 控制 卡),中短路了 但     GPIO02(pin53)和    3.3V 网络   在 原理图 和 PCB 文档中断开。 因此 GPIO02    不能  正常工作 , GPIO02 引脚   始终 保持3.3V 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     问题 是     GPIO02(pin53)和    3.3V 网络   在  产品(280049C 控制 卡),中短路了 但     GPIO02(pin53)和    3.3V 网络   在 原理图 和 PCB 文档中断开。 因此 GPIO02    不能  正常工作 , GPIO02 引脚   始终 保持3.3V 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     问题 是     GPIO02(pin53)和    3.3V 网络   在  产品(280049C 控制 卡),中短路了 但     GPIO02(pin53)和    3.3V 网络   在 原理图 和 PCB 文档中断开。 因此 GPIO02    不能  正常工作 , GPIO02 引脚   始终 保持3.3V 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错误、我肯定认为引脚53与此相反。 是的、我同意引脚53不应短接至 VDDIO。

    设备是否可以正常开启和运行? 听起来 GPIO 2受到了 ESD 或 EOS 的影响、导致其与 VDDIO 发生短路。 尽管焊接桥可能短路、但在交付 controlCARD 之前、已针对内部或外部短路进行了良好的测试。

    在发现问题之前、您将此电路板连接到了什么位置?

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     controlCARD 仅 连接 到  TMDSHSECDOCK (  计算机 供电的 USB)。       除 GPIO02 (短接 至 3.3V)外、该器件可以正常工作。  我们       为 280049C 加载了 TIDA-010062的 LLC 程序   、其中没有配电板、 SR 驱动器 信号  始终为 3.3V。   我们 刚刚 发现   GPIO02   与    3.3V 网络短接。  到 目前为止、      除了 GPIO02 (短接 至 3.3V)、controlCARD 可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎 controlCARD 在这个引脚上发生了故障。 这可能与桥接短路有关、不过根据您的预期、这可能是 C2000器件上的 IO 故障、但在不进行进一步测试的情况下很难确定。  

    由于这些器件在离开制造工厂之前经过了短暂测试、这很可能在器件到达之后发生、这意味着最可能的答案是 ESD 或 EOS。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们如何解决它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换 U1或整个 controlCARD (更简单)。


    此致、
    Cody