This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:GUI Composer 图形

Guru**** 2586885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1206881/tms320f28335-gui-composer-graphs

器件型号:TMS320F28335

尊敬的:

我会使用 GUI Composer 通过标量图形组件面板绘制 FFT 结果、但我不知道如何直接阵列显示。

请帮帮我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您使用的是 GCv2。 您是否希望仅指定一个数组并一次性绘制所有数组值? 我相信您将不得不一次提供每个价值。

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我使用 GCv2、我的数组包含一次性绘制所有图形所需的值、这些值在处理器中计算(FFT 结果)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我使用 GCv2,我的数组包含一次性绘制所有图形所需的值

    该功能可能不受支持。 我需要与工程部门确认并让您知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标量图不支持同时绘制值数组。 但线形图和图表支持这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否告诉我如何在数据说明字段中写入 series_0_values 参数?

    我的数据被定义为 float data1 [50]

    IS-IT &data1或 data1[0]或 data1?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    is-it &data1或 data1[0]

    这两种方法都可以