This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:TI 280049、如何将 SysConfig 配置为使用具有特定频率的 XTAL?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1207996/tms320f280037-ti-280049-how-do-you-configure-sysconfig-to-use-xtal-with-specific-frequency

器件型号:TMS320F280037
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

您好!

1) 1)我想知道如何使用 SysConfig 配置 TI C2000、以便使用具有特定频率的外部 XTAL。 我不需要 XCLK_OUT。

2) 2)如何配置 PLL?

3) 3)对于如何选择正确的 XTAL 以实现最高性能和精度、是否还有任何具体建议?

谢谢。


阿诺德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、

    对于项目1和2、您可以使用 SysConfig 中提供的时钟树工具。 下载最新的 CCS12以访问 SysConfig 中的时钟树工具。您可以配置 PLL 并通过 ClockTree 工具本身更改输入 XTAL 频率。 您可以放大并单击 XTAL 以在如下所示的对话框中更改频率。

    此致、

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、

    有关项目3、请参阅数据表中的 XTAL 振荡器部分的第6.12.3.4节。  对晶体的选择进行了很好的讨论。  确保 所选晶体与第6.12.3.4.7节下的负载和分流电容以及 ESR 的参数范围相匹配

    此致、

    约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到 SysConfig 时钟树图标、只能看到其他2. 请参阅图像。 如何启用它?

    谢谢。

    阿诺德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、

    您可以从 https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG 下载最新版本的 SysConfig

    应用手册: C2000 SysConfig

    此致、

    Manoj