This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:关于电流谐波注入的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1208151/tms320f28335-questions-about-current-harmonic-injection

器件型号:TMS320F28335

我使用 TMS320F28335进行电机控制。 现在我想将第七个电流谐波注入电机并实现对电流谐波的控制、但现在我可以控制电流谐波的振幅、但不能控制它的相位。 可能我无法理解如何使用_IQsinpu ()。

例如,我使用 IA=_IQmpy (_IQsinpu (7*Theta_va_ra+1/360*30),使第7个电流谐波偏移30度,但它不起作用,当我进行实验时,我找不到解决方案,有人能帮我吗?

注意:Theta_va_ra 是旋转变压器测量的电角、其值为0~1、Im 是电流谐波的振幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在每个相位上没有单独的电流闭环控制、则很难将电流直接注入电机的相位。 您可以尝试为此实现注入电压。

    您可以查看相关的教材、了解如何将谐波 电流注入电机。 问题与 IQmath 无关、只是您使用的方法不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是我已经正确地使用了_IQsinpu ()。 但我的控制方法是对电流谐波分离进行闭环控制。 "你跟我来吧。" 让我再想一想。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Im 是 IQ 格式、并且"7*Theta_va_RA+1/360*30"的值介于_IQ(0.0)和_IQ(1.0 )之间、则与 IQmath 无关。 您必须检查您的控制算法是否可行。

    如果您想了解有关 IQmath 的更多信息、请查看 IQMath 用户指南。