This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:补偿设计器 GUI

Guru**** 2545200 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200412/tms320f28035-compensation-designer-gui

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:SFRA

大家好、

以下是客户可能需要您帮助的一些问题:

该客户目前正在执行 BuckBoostBiDir_F2803x 的例程。  在实际编程测试后、发现如果开始时输出电压设置过高、则不会有输出。

据推测,这是因为补偿过多,一开始就超过了责任上限。  因此、客户想要研究如何在程序中设置3p3z 补偿系数。

客户对于 C2000补偿设计器的运行有几个问题:

1.控制频率是否 切换开关频率 fsw? 在该示例中、fsw 为250kHz、所以控制频率为250kHz、对吧?

2.植物在三条曲线中意味着什么? 此例程是一个反馈电路。 为什么需要测量开环(OL)曲线? 如何将补偿曲线(Comp)视为良好的补偿?

3.有 kdc、fz0、fz1、fz2、fp0、 中的 FP1、FP2和其他参数 3p3z 如何设置这些参数?

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1. 控制频率 开关频率 fsw 是否是控制频率? 在本例中、fsw 为250kHz、因此控制频率为250kHz、对吧?

    控制频率为83kHz (250kHz/3)。 用户指南中提到了这一点。

    Unknown 说:
    2. Plant 在三条曲线中的含义是什么? 此例程是一个反馈电路。 为什么需要测量开环(OL)曲线? 如何将补偿曲线(Comp)视为良好的补偿?

    被控对象表示开环中的系统响应、即补偿器被旁路的情况。 您应该将代码配置为开环运行、手动调整占空比以达到所需的 VOUT、并运行 SFRA 以收集系统响应。 获得受控体数据后、您可以将其上传到补偿设计器并使用直流增益和极点/零点位置进行调优。

    #define OPEN_LOOP 0 // write 0 for closed loop operation

    Unknown 说:
    3. 有 Kdc、fz0、fz1、fz2、fp0、 中的 FP1、FP2和其他参数 3p3z ,如何设置这些参数?

    您需要调整这些参数以获得所需的 OL 响应、即带宽、相位裕度和增益裕度。 拥有所需系数后、可将其复制到代码中、在闭环中构建、然后再次运行 SFRA 以验证系统响应是否与您所需的输出匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要调整这些参数以获得所需的 OL 响应,即带宽、相位裕度和增益裕度。 获得所需系数后,您可以将其复制到代码中,将其构建在闭环中,然后再次运行 SFRA 以验证系统响应是否与您所需的输出匹配。

    客户目前正在执行 BuckBoostBiDir_F2803x 的例程。 使用 SFRA 测量的波特图与用户指南测量的波特图完全不同。

    用户指南:

    他人:

    此外、使用 SFRA 在相同的输入和输出电压(输入电压为50V/输出电压为40V)下再次扫描所获得的结果与第一次扫描的结果不同:

    他试图使用补偿设计器来补偿 SFRA 检测到的波形、并且显示出一个稳定的环路、但无论输出电压是如何设置的、他都无法达到设定值、并且在缓慢上升至2V 时停止:

    为什么会这样呢?

    --

    谢谢、此致

    耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    我认为这与这个帖子有关:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1196560/tms320f28035-buckboostdir_f2803x

    如果是、则代码在定制板上运行。 该电路板上有一些问题尚未解决。 在进行稳定的 SFRA 扫描之前、我们需要先解决这些问题。