This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:使用 ROM 闪存 API 时、通过调用 API 函数返回的状态值令人困惑

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1208604/tms320f280025-the-status-value-returned-by-calling-the-api-function-is-confusing-when-using-the-rom-flash-api

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

每次重新仿真时、函数的返回值都不同。 当 FlashInit 函数返回时、它将以某种方式跳转到地址为0的位置:

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    客户是否嵌入了 ROM 闪存 API 符号库?

    他们是否曾尝试按原样使用 C2000Ware ROM 闪存 API 使用示例并查看其工作原理?

    谢谢。此致、
    Vamsi