This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:Fusa:对 Dentiostic 进行测试

Guru**** 2588035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1208126/tms320f28386d-fusa-test-for-dignostic

器件型号:TMS320F28386D

TMS320F2838x 实时微控制器功能安全手册

显示每个安全功能的用法、例如 PIE3、根据我的理解、它应该是测试以进行诊断。

但 TI 将其归类为诊断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在测试常规 PIE 操作(例如在外设级别强制执行中断并确保正确地为其提供服务)、我不知道什么会使该测试用于诊断。 如果您正在进行 PIE 双 SRAM 比较的功能测试、这是一个针对诊断的测试、但这是 PIE6所描述的、而不是 PIE3。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢理解。   

    以下一个问题:诊断测试是否意味着应在启动阶段进行故障注入、 证明机制正常工作然后恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 以上面提到的 PIE6为例、有一种方法可以有目的地在常规矢量表和重复矢量表之间创建不匹配。 然后、您可以强制从您创建不匹配的位置获取向量、并确认作为结果调用了正确的错误处理程序例程。

    惠特尼