This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:如何在 CPU1内核中实现第二个引导过程

Guru**** 2982340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1207784/tms320f28386d-how-to-implement-second-boot-procedure-in-cpu1-core

器件型号:TMS320F28386D

您好!  

我想在 CPU1内核的闪存中有两个映像(引导加载程序、应用程序)。 启动后、CPU1将首先运行引导加载程序、然后进入应用程序。  

此外、我还需要在引导加载程序中重新刷写应用程序映像。

利用此芯片可以实现吗? 如何实施它们? 是否有任何指南和示例?  

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以处理这种情况。  

    请访问 https://www.ti.com/lit/an/sprabv4e/sprabv4e.pdf?ts=1679379969784&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chidambaram:

    非常感谢!

    在本例中、无法更改引导模式引脚。  它 始终为"闪存"。

    在启动期间、我可以先进入引导加载程序、然后跳转到应用程序映像的条目吗? 当然、在跳转到应用程序之前、将禁用引导加载程序中使用的外设。

    我看到了上面文件中下面一段的最后一句。 我不确定是否需要复位才能启动应用程序。

    应用程序编程到闪存中后、闪存内核会 转到应用程序加载过程开始时传输到的入口点来尝试运行应用程序。  这需要一次器件复位。