This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:Fusa 启动测试

Guru**** 2943060 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1207703/tms320f28386d-fusa-start-up-test

器件型号:TMS320F28386D

阅读了 TMS320F2838x 实时微控制器 SFFS022 - 2022年12月的功能安全手册。

其中 列出了许多安全特性和诊断特性。TMS320F28386D 具有两个 C28内核和一个 CM 内核。

但并未提及 哪些安全功能和 诊断、也是用于诊断的测试、  应执行哪个内核并执行加电自检或 定期自检。   

TI 是否有这些建议文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以硬件内置自检(HWBIST)为例、它是否应在两个  C28内核上执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数情况下、您可以根据所针对的安全标准和系统的要求/架构、决定需要哪种类型的测试。 为了以 HWBIST 为例、您的应用是否将两个 CPU 都用于安全相关任务? 如果是、那么您可能应该在两者上运行 HWBIST。 您遵循的标准是否告诉您哪些测试应该定期运行、哪些测试只需要在启动时运行?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的产品是汽车产品。 我们遵循 ISO26262。