This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCKH52C1:3D 模型

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCKH52C1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1201431/tmdsdockh52c1-3d-model

器件型号:TMDSDOCKH52C1

团队、您好!

代表我的客户发布:

我希望获取器件 TMDSDOCKH52C1的步骤文件。

我正在设计安装方案、需要微控制器的 CAD 模型及其几何形状来正确设计外壳、但我在 TI 站点上找不到 TMDSDOCKH52C1的 CAD 模型。 一个简单的 STP 文件就可以了。

实际上、我还有另外两个关于电路板的问题。

我一直在寻找、但在另一种配置中无法找到该微控制器。 您是否知道同一电路板具有不同的配置、但设计用于水平安装而不是垂直子卡设置?

第二个问题是、在当前的 TMDSDOCKH52C1配置或假设的水平安装配置中、是否有此电路板的连接器/适配器列表?

为了给您介绍一些背景信息、我们正在使用这张卡进行设计、因为它以前在安装的垂直子卡配置中工作过。 但我们需要它不再是垂直子卡、而是通过电缆组件连接的水平独立卡。 因此需要 STEP 模型和连接器、如果退出、则可能会找到更合适的配置。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到一封电子邮件通知、称设计团队没有步骤文件。 他们是否可以为我导出步骤文件? 如果不是 DXF 文件将为我提供足够的信息。 此外、电子邮件通信中没有提到我有关电缆组件连接器或水平安装的潜在等效板配置的问题。 请告诉我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我想要获取器件 TMDSDOCKH52C1的步骤文件。

    遗憾的是、我们没有步骤文件或生成它的方法。

    Unknown 说:
    我已经搜索过、但在另一种配置中找不到该微控制器。 您是否知道同一电路板有不同的配置、但设计用于水平安装而不是垂直子卡设置?
    、然后接着是第二个问题、在当前的 TMDSDOCKH52C1配置中、 或者在假设的水平安装配置中,是否有此主板的连接器/适配器列表?

    controlCARD 标准始终针对垂直安装而设计。 对于该特定器件、仅存在垂直安装板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道电缆中有任何母对公连接器? 其目的是允许不直接安装在电路板上。 我相信此电路板使用的 DIMM100边缘连接器是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我不知道 DIMM100边缘型电缆连接连接器。(如果您问的是这种情况)

    正确、这是一个基于 DIMM100边沿的 controlCARD。

    此致、
    Cody