This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:要发送32位 SPI 消息?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1207383/tms320f28069m-sending-32-bit-spi-messages

器件型号:TMS320F28069M

是否可以使用 FIFO 系统输出连续的32位 SPI 字? 我希望有一种方法可以将 SPISTE 引脚设置为保持不变、直到 FIFO 被清除(或发送2个16位字)、但我看不到本机方法可以做到这一点。 我缺少一种明显的处理方法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    Unknown 说:
    我当时希望可以通过某种方法将 SPISTE 引脚设置为保持不变,直到 FIFO 被清除(或发送2个16位字)

    在整个传输期间、只要下一个字在主动发送字完成传输之前处于 FIFO 中、SPI 就会将 SPISTE 信号保持为低电平。

    Unknown 说:
    我是否缺少一种明显的处理方法?  [/报价]

    另一种替代方法是使用 GPIO 作为 SPISTE 信号并根据发生传输的时间自行驱动。

    此致、

    Marlyn