This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:可以将具有 SYS/BIOS 的 F28377S 的程序编程为在 F28377D 上运行吗?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1204632/tms320f28377s-can-the-program-of-f28377s-with-sys-bios-be-programmed-to-run-on-f28377d

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

以下是客户可能需要您帮助的问题表单:

 不使用 SYS/BIOS 的 F28377S'程序可在 F28377D 的 CPU1上运行。 使用 SYS/BIOS 的程序无法在 F28377D 的 CPU1上运行。

是因为28377S 的 app.cfg 文件不适用于28377D 吗?

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 SYS/BIOS 的程序是否可以在 F28377S 上工作? 不过、我认为这不会产生影响。 我认为在 SYS/BIOS 中有一些用于配置 CPU2引导或共享内存所有权的双核设置、但如果有任何内容、我预计会导致 CPU2上的应用程序而不是 CPU1上的问题。

    您能描述一下应用程序无法以什么方式运行吗? 具体会出什么问题?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     惠特尼、您好!

    谢谢。

    使用 SYS/BIOS 的程序是否可在 F28377S 上运行?

    可以。

    您能描述应用程序无法以什么方式运行吗? 具体会出什么问题?

    客户对设备进行编程并单击运行后,出现此错误。

    --

    谢谢、此致

    耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这是引导 ROM 位置、看起来可能正在进行重置。 它多久跳到那个位置? 它们是否可以设置断点或单步执行代码以缩小范围? 是 BIOS_start ()之前还是之后?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠特尼、您好!

    由于这是一个引导 ROM 位置,似乎正在进行重置。

    您的判断是正确的。 我的客户忘记在 SYS/BIOS 中配置引导模块了。

    --

    另一个问题。

    他在 .cfg 文件引导模块中配置时钟。 他还在代码中配置 PLL。 是否存在冲突?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 .cfg 文件引导模块中配置时钟。 他还在代码中配置 PLL。 是否存在冲突?

    最好只选择一种方法、而不是两者都实现。 我建议禁用引导模块中的时钟配置、而是使用 C2000Ware 中的代码、因为 C2000Ware 具有最新的推荐例程。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠特尼、您好!

     SYS/BIOS 的 Hwi 模块用于配置中断。 客户是否需要调用 InitPieCtrl()和 InitPieVectTable()来初始化 PIE 中断?

    --

    谢谢、此致

    耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hwi 模块将进行这些初始化、因此无需调用这些函数。 我已尝试提供一些有关将 SYS/BIOS 与 C2000Ware 函数集成的指导、以及在哪里可以注意此处的冲突:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/989425/faq-how-do-i-use-c2000ware-files-in-a-sys-bios-project

    惠特尼