Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好、
以下是客户可能需要您帮助的问题表单:
不使用 SYS/BIOS 的 F28377S'程序可在 F28377D 的 CPU1上运行。 使用 SYS/BIOS 的程序无法在 F28377D 的 CPU1上运行。
是因为28377S 的 app.cfg 文件不适用于28377D 吗?
--
谢谢、此致
耶鲁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
大家好、
以下是客户可能需要您帮助的问题表单:
不使用 SYS/BIOS 的 F28377S'程序可在 F28377D 的 CPU1上运行。 使用 SYS/BIOS 的程序无法在 F28377D 的 CPU1上运行。
是因为28377S 的 app.cfg 文件不适用于28377D 吗?
--
谢谢、此致
耶鲁
惠特尼、您好!
谢谢。
使用 SYS/BIOS 的程序是否可在 F28377S 上运行?
可以。
您能描述应用程序无法以什么方式运行吗? 具体会出什么问题?

客户对设备进行编程并单击运行后,出现此错误。
--
谢谢、此致
耶鲁
惠特尼、您好!
由于这是一个引导 ROM 位置,似乎正在进行重置。
您的判断是正确的。 我的客户忘记在 SYS/BIOS 中配置引导模块了。
--
另一个问题。
他在 .cfg 文件引导模块中配置时钟。 他还在代码中配置 PLL。 是否存在冲突?
在 .cfg 文件引导模块中配置时钟。 他还在代码中配置 PLL。 是否存在冲突?
最好只选择一种方法、而不是两者都实现。 我建议禁用引导模块中的时钟配置、而是使用 C2000Ware 中的代码、因为 C2000Ware 具有最新的推荐例程。
惠特尼
Hwi 模块将进行这些初始化、因此无需调用这些函数。 我已尝试提供一些有关将 SYS/BIOS 与 C2000Ware 函数集成的指导、以及在哪里可以注意此处的冲突:
惠特尼