This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:通过 Simulink C2000 Blockset 对 LAUNCHXL-F28379D 进行编程时的 GPIO 延迟。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1207710/tms320f28379d-gpio-delay-when-programming-launchxl-f28379d-through-simulink-c2000-blockset

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

您好 E2E 专家。

你好。

我们正在 探索从 Xilinx SysGen 开发板到 LAUNCHXL-F28379D 的过渡。 我们通过 MATLAB/Simulink 对电路板进行编程、并尝试避免尽可能进行编程。 这些电路板用于对新型功率转换器 拓扑进行调制/控制。

和我们以往的研究工作一样、在科学论文中也提到了硬件、包括开发板、因此 在以后的出版物中也会提到 TI 和相应的板。

遗憾的是、我们在尝试使用板的 GPIO 输出信号时遇到了延迟问题。

请参阅以下 Simulink 模型、其中只输出2个 PWM 信号、而不通过 GPIO。

如以下示波器所示、每个 GPIO 之间存在约20ns 的延迟:

此致、

CSC