This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:从闪存引导不工作

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200828/tms320f28335-boot-from-flash-not-working

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

各位专家、您好!

我在使用5.1.3版编译的 F28335上有一个旧应用。

它正在工作、并且在上次使用时从闪存引导。  

我已将其迁移到 CCS 8.3版和编译器5.1.3版。  

我在 cmd 文件中的开始地址是0x33FFF6。 当我在连接模式下运行时、它会工作、当同样进行下电上电时、它不会引导。

非常感谢您的帮助。

此致、

Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan,

    您是否可以确认引导引脚全部驱动为"1"以引导至闪存、如下所示?  除了 CCS 版本、特别是.cmd 文件、项目是否有任何其他改动?

    此致!
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew:

    是的、BOOT 引脚设置为高电平。

    这是一个定制电路板、我在采用相同配置的两个电路板中进行了测试。 这种行为是相同的。

    在最近的更改中、应用程序 POST main 中进行了更改。 我加载了未考虑更改的最后一个基于标准的版本。 即使这样、它也不起作用。

    请告诉我可以采取哪些其他步骤来解决此问题、或者可以验证可检查引导至跳转地址的任何方法。

    此致、

    Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan,

    当您通过 JTAG 进行连接时、我们需要尝试并模拟独立引导模式下发生的情况。  加载.out 文件后、CCS 将自动进入 main。  我们不想使用它、因此如果您执行 CPU 复位、它将跳转到引导 ROM 中的起始地址。  如果之后运行、我希望单独运行时会出现同样的不良行为、但请验证这一点、即引导 ROM 不能到达闪存中的代码、但已挂起。

    然后、我们可以从此处加载 ROM 符号并进行调试。 C:\ti\cc2000\C2000Ware_4_03_00_00\libraries\boot_rom\F2833x\v2_0\rom_sources

    您刚才提到早期版本的 CCS 支持此功能、只需略微更改回原来的消息中的内容。  您的系统是否有任何其他更改、例如 HW/PCB 等?  了解其他差异可能会有所帮助。

    您能否确认 MCU 顶部的标记是 F28335而不是 F28235?

    此致!
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    为了确认这一点、我将使用 F28335、在我的团队中、我们仅使用两个控制器、一个是 F28335、另一个是 F28388D。

    我将使用的电路板是基于 F28335的定制电路板、未对硬件进行任何更改。

    在调试模式下、我验证了引导模式引脚的值并且都是高电平。

    我按照您的意见调试了器件、以下是观察结果:

    1.所有跳转地址都符合预期。

    2.控制权从 Boot 转移到 cinit、然后转移到 main、不会在任何地方停止。

    在调试期间、引导模式引脚状态给出的值为"F"、该值与从闪存引导设置相匹配。

    但在功率循环后、问题又是它无法启动。

    请告诉我我还能尝试什么其他方法。

    谢谢!

    Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan,

    我想看看上电顺序是否有一些问题。  在独立模式下、在上电(器件未引导)后、您是否可以手动将 XRSn 下拉至低电平然后再重新上拉至高电平、并查看器件是否正确引导?  如果这种方式有效、那么我们需要查看 VDDIO/VDD/VDDA 电源轨和 XRSn、因为它们处于激活状态、从而确保我们处于上电期间这些电源轨的 DS 规格范围内。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    启动问题得到解决、并且发现连接的 JTAG 中存在一些问题。

    更换 JTAG 后、工作正常。

    此致、

    Mohan