This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376D:优势比较

Guru**** 2690845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1206892/tms320f28376d-comparison-of-advantages

器件型号:TMS320F28376D

您好!

我的一些客户端使用 F280666、F28027、F28066和 F280025。 现在、他们想要更改为 F28376D。 移植软件架构更改是否困难?

非常感谢~á

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rhea,

    在他们希望迁移的设备上、是否有客户机正在使用的特定外设? 它可能有助于缩小其架构将发生的变化的范围。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rhea,

                 不可能提供简单的答案。 不仅仅是软件、还有许多其他因素需要考虑迁移。 下面几个示例:

    • 引脚数(封装兼容性)
    • 工作电压(1.8V 与1.2V)
    • 外设兼容性(例如:F2806x 具有 eCAN。 较新的器件具有 DCAN。 从软件的角度来看、这些模块是完全不同的)
    • 即使是常见外设也可能具有更改/增强功能。  

    要了解具体情况、请客户查看一些迁移指南。 这样、他们就能了解从一个器件迁移到另一个器件时的更改范围。  有关迁移指南示例、请访问 www.ti.com/lit/SPRUIY3www.ti.com/lit/SPRACR0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    感谢您的支持!