This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:在 ADC 配置后、SysConfig 在封装从280039C (100引脚)切换到280037 (64引脚)后给出错误

Guru**** 2791305 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1207058/tms320f280037-sysconfig-give-error-after-package-switch-from-280039c-100-pins-to-280037-64-pins-after-adc-configuration

器件型号:TMS320F280037
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

您好!

1) 1)我使用的是 F280039C 示例、如"adc_EX10_multiple_soc_epwm"、一切正常

2) 2)现在我想改用 F280037器件(64个引脚)、并在 SysConfig 中从 F280039C_100PZ 切 换到 F280037_64PM

3)它似乎给出了一些错误,但可以,我删除所有的 ADC 和我可以重新编译.

4) 4)现在、我尝试添加 ADC 并启用少量 SOC、得到以下错误:

您能对此提供帮助吗? 我需要能够使用其他一些外设来定义原理图。

谢谢。

阿诺德