This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:3.3V 模拟和放大器数字电源的可能配置

Guru**** 2767645 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, TIDA-01281, TMS320F280037C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1204247/tms320f280037c-possible-configuration-for-3-3v-analog-digital-power-supply

器件型号:TMS320F280037C
主题中讨论的其他器件:TIDA-01281、SN6505B、

大家好、

 

我想知道–提供模拟3.3V 和数字3.3V 的最常见方式是什么? 我见 https://www.ti.com/tool/TIDA-00951通用文档 (TIDA-01281)为每个产品采用了一个 SN6505B 和两个 LDO。 这是最常见的方式吗? 客户目前仅使用一个直流/直流转换器来共享两个3.3V 电源轨、并考虑切换其设计。

 

>>常见文档 (TIDA-01281)

 

客户正在考虑使用双通道降压解决方案、但我知道我们的降压产品系列没有双电源轨隔离器件-降压转换器(集成开关)产品选择| TI.com。如果有其他配置、您能否将其列出以便他们可以查看?

 

谢谢。

Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、  

    TIDA-00951中的 SN6505B 电路用于为 CAN 收发器而不是 MCU 生成隔离式电源。 我建议遵循 MCU 电源指南来设计 电源轨。 通常需要在直流/直流转换器之后使用 LDO 以降低噪声和纹波、但不需要隔离。 但仍需要遵循 MCU 的指导。  

    此致、

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    关于这一事项的指导方针在哪里? 我在数据表中找不到它。 共享采用最常用和最理想电源设计的参考设计将有所帮助!

    LDO 可以 AGND 为基准。 否则、它可以以 DGND 为基准。 目前、我的客户正在使用直流/直流稳压器(竞争对手的)并将铁氧体磁珠置于分离 DVCC_3.3V 和 AVCC_3.3V 的位置。 这是一种可取的方式吗?  

    此致、

    Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、  

    如果您查看 TMS320F280037C 数据表、您将找到建议的工作条件:  

    基本上、您只需要确保所有电压在所有条件下都处于推荐的范围之内。  

    有关电源建议的更多详细信息、我建议您提交另一篇文章、具体针对 C2000电源建议进行说明。  

    Ryan Tan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我想我的问题不会传到您的手中。 我的问题是"如何在直流/直流转换器或 LDO 生成单个3.3V 时分离数字3.3V 和模拟3.3V。"

    具有集成 MOSFET 的 TPS5429x 1.5A 和2.5A 双路完全同步降压转换器数据表(修订版 A)(TI.com) 

    如果您预计 TPS5492x 可能出现问题、会为 MCU 生成两个3.3V 电源、请告知我。

    Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、  

    通常、系统需要比数字电源更干净的模拟电源、但仍取决于特定的系统(例如、如果您将模拟电源用于 ADC、则需要干净的电源)。  

    磁珠是分离模拟和数字电源或 LDO 的选项之一、也是不错的选择。 我确切地不知道 TPS5429x 是否有任何潜在的问题。 您需要向 PL 进行检查。  

    Ryan Tan