This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:栅极驱动器过热

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1202449/tidm-1000-gate-drive-overheating

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件:UCC21520

您好!

我已经将参考 Vienna 设计扩展为在更高的电源电压下运行、并将 Microchip/Microsemi 碳化硅 MOSFET 用作开关器件。

到目前为止,除以下一个问题外,这基本上是成功的:

我使用了与演示器(UCC21520)相同的栅极驱动器器件:就栅极电流和开关频率而言、它们似乎是合适的-

我后来发现其他器件可能更适合 SiC、但在额定值方面不特别。

我的问题是 UCC21520过热、这不是到目前为止出现的故障点、而是完全超出了我的预期(正常的20°C 室温下的90°C 表面温度)  

我在使用 TI 栅极驱动器的不同应用中使用了相同的 FET、而不会出现任何明显的过热现象

稍后我发现、Microsemi SiC FET 强烈建议使用18-20V 的 VGSon、但我刚复制参考设计、并使用了15V 电源: 我正在向 Microchip 咨询这是否会给驱动器带来压力、但我想知道您对这一点以及驱动器运行温度如此之高的其他原因的看法、可能是因为特定的 Vienna 应用?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :你可以回答这个问题吗? 客户等待了2周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很抱歉这么晚才回复。 尽管它使用 C2000作为控制器、但您是否与 UCC21520团队进行了核实? 我想他们应该有更多关于这方面的信息。 请让我知道你的想法,以便我可以转发。

    此致、