This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:TMS320F2800137:电机2运行问题

Guru**** 2584045 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02010, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1202850/tms320f2800137-tms320f2800137-motor-2-run-issue

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:TIDM-02010C2000WARE

工具/软件: Code Composer Studio

#if (USER_MOTOR== USER_PMSM)

#define USER_MOTOR_Rs (2.83)
#define USER_MOTOR_LS_d (0.0115)
#define USER_MOTOR_Ls_q (0.0135)
#define USER_MOTOR_RATED_FLUX (0.502)

尊敬的先生:

我们希望运行电机2、即风扇电机(33W BLDC 电机)、以便我通过 J12连接器连接电机、同时在软件中、我们更改上述点、但电机仍然无法运行。

那么该怎么做???

期待您尽早提供宝贵的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个示例以及哪个电路板? 您要实施什么电机控制算法? 请提供详细 信息、以帮助我们理解您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么电路板?:TIDM-02010E32此电路板 由 TI 提供

     您要实施什么电机控制算法?  :我们必须运行风扇电机(电机2)->

    1.电机瓦33W

    2.杆数:12

    3.电机类型:BLDC

    4.BLDC 峰值电流:3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 需要提供任何信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否按照以下实验用户指南(3.3.4.4运行代码)来设置或识别电机参数? 要在 user_mtr1/2.h 中运行没有正确电机参数的新电机、必须在  user_mtr1/2.h 文件中设置正确的电机参数。

    《TIDM-02010具有数字交错式 PFC、适用于 HVAC 的双电机控制参考设计指南》: https://www.ti.com/lit/tidube5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanming:

    我使用了 具有 FAST 算法的 BLDC 电机。

    我认为我输入了正确的电机参数。 我使用 FAST 算法。

    但电机仍无法运行。

    还提供有关如何检查观察表达式中的温度(TEMP_EVAP、TEMP_PIPE)传感器值的详细信息。

    我的工程路径为 C:\ti\cc2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_4_02_00_00\solutions\tidm_02010_dmpfc\f280013x\ccs\sensorless_foc

    我们 在构建级别2中调试、该电机未运行

    motorVars[0].flagEnableRunAndIdentify = 0 '\x00'

    motorVars[0].flagRunIdentAndOnLine =  0 '\x00

    motorVars[1].flagEnableRunAndIdentify =0 '\x00

    motorVars[1].flagRunIdentAndOnLine =  0 '\x00

    请查找以下附件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请附加电机参数。 该电机是高电压电机吗? 电路板上增加了什么直流母线电压?

    还提供如何检查观察表达式中的温度(TEMP_EVAP、TEMP_PIPE)传感器值的详细信息。

    这为用户保留、未在示例项目中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在传感器中:我使用了 NTC 传感器  

    在与电机相关的电机中、我们使用标准的 Nidec & Hitachi 电机

    已知参数是"否" 极对数为8

    LS:15 mH

    RS:3.5 OSM

    其余参数不知道

    该怎么办??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白哪个端口引脚用于温度传感器、因此请提供此信息的详细信息??  

    如何 在表达式窗口中查看温度值??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 yanminge2e.ti.com/.../Setting_5F0026005F00_Obsevation.xlsx

    我们将通过以下步骤检查风扇电机的工作情况:

    1:我们已将390VDC 连接至 VDC (J11)和 PGND (J10)。

    连接到 风扇(J12) UF、VF、WF 的2.3相 BLDC 电机(340VDC、17W)。

    3.tidm_02010_dmpfc_0013x 在此项目中应用->属性->预定义符号-> PFC_DISABLE 和 MOTOR2_eSMO_N。

    4.User_mtr2.h ->根据电机设置以下参数

       #define USER_MOTOR2_TYPE MOTOR_TYPE_PM                    
       #define USER_MOTOR2_NUM_POLE_PAIRS           (编号:4)  
       #define USER_MOTOR2_RR_OHM                 (0.0)
       #define USER_MOTOR2_Rs_Ohm                 (150.0)
       #define USER_MOTOR2_Ls_d_H                  (0.215)
       #define USER_MOTOR2_Ls_q_H                 (0.215)

       #define USER_MOTOR2_RATED_FLUX_VpHz        (0.377903223)

    程序生成和运行。

    6.电机未运行。请参阅随附的文件以获取设置和观察快照。

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试运行像50~100W 这样的更高功率的电机吗? 和电机参数是否正确? 请附上电机数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yanming

    我们仅具有33W 和45W 电机、但具有密封 PCB。 在我们的应用中、我们仅将45W 电机用于 ODU、在测试中、我们将检查17W 电机。

    没有数据表(类型编号 PUS12KEC025U Nidec 17W 电机)。

    我们将检查任何其他可能性。 请建议任何其他方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用45瓦电机类型编号进行检查 ZKFP-45-8-96仍不运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、您是否为 FAST 估算器设置了正确的电机参数? 如果可能、请分享电机数据表和测量的电机相电流波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming:

    您是否为 FAST 估算器设置了正确的电机参数?:

    #define USER_MOTOR2_TYPE MOTOR_TYPE_PM
    #define USER_MOTOR2_NUM_POLE_PAIRS (编号:4)  
    #define USER_MOTOR2_RR_OHM (0.0)  

    #define USER_MOTOR2_Rs_Ohm (90.0)
    #define USER_MOTOR2_LS_d_H (0.180)  
    #define USER_MOTOR2_Ls_q_H (0.180)  
    #define USER_MOTOR2_RATED_FLUX_VpHz (0.377903223)

    请分享电机数据表:数据表仅提供型号: ZKFP-45-8-96

     如果可能、测量的电机相电流波形:

    但电机仍无法运行。

    请建议它非常紧急。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有电机数据表、您是如何在示例项目中获取和设置电机参数的?  

    即使电机参数不正确、电流波形也不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们已打开电机并通过 LCR 表测量了电阻和电感。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何测量 Rs 和 Ls? 这些值是否为相间值? 或相位至中性点?

    您可以尝试直接识别电机参数、如实验用户指南中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量 相间 Rs 和 Ls 相位的值并将该值除以2、并按照以下方式设置该值:

    #define USER_MOTOR2_TYPE MOTOR_TYPE_PM
    #define USER_MOTOR2_NUM_POLE_PAIRS (编号:4)  
    #define USER_MOTOR2_Rs_Ohm (90.0)
    #define USER_MOTOR2_LS_d_H (0.180)  
    #define USER_MOTOR2_Ls_q_H (0.180)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看实验用户指南、并按照该指南更改在构建2、3和4中运行电机所需的相关变量和参数。

     要启动电机、需要将 motorVars[1].flagEnableRunAndIdentify 设为1、如实验用户指南所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送实验用户指南链接。  

    非常紧迫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计指南:TIDM-02010具有数字交错式 PFC、适用于 HVAC 的双电机控制参考设计

    请按照指南使用此参考板并在此板上运行电机!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming:

    电机以低速运行并且振动更大。

     有关详细信息、请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../speed_5F00_watch_5F00_window.xlsx

    请建议如何提高速度或如何更改速度??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照实验用户指南、首先确定电机参数、然后调整相关参数。 您只需在风扇逆变器侧运行电机、请将测得的电流波形直接连接到 user_mtr2.h