This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSCNCD28335 ADC 通道定制

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28335, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1206433/tmdshvmtrpfckit-tmdscncd28335-adc-channel-customization

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

我正在将 TMDSHVMTRPFCKIT 与 TMDSCNCD28335控制卡配合使用以进行电机控制。  

嗯、我想更改制造商分配的 ADC 通道、如图1所示。 更改为图2中所示的值。  

图1.

图2.  

有可能吗? 如果是、请通过展示如何操作来启发我。  

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    是否可以? 如果是、请通过展示如何操作来启发我。  [/报价]

    可以。 您可以在 controlSUITE 中找到这两个套件的原理图、用户指南和示例。 并根据原理图更改器件配置。

    controlSUITE::: //www.ti.com/tool/CONTROLSUITE

    硬件设计文件、指南和示例:C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您能否 告诉我、如果我使用的是 Simulink、将会如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试更改 CCS 硬件配置文件后卡住。  

    在任何位置找不到 ADC 通道设置。

    浏览 F28335.ccxml 文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎您在使用 Matlab/Simulink 配置器件。 请将有关 Matlab 的相关问题发布到 Mathworks 技术论坛。 谢谢!