This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:VDDIO

Guru**** 2765535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1203913/tms320f280025-vddio

器件型号:TMS320F280025

尊敬的 Champ:

我可以知道最大值 VDDIO/VDDA 4.6V 是恒定值还是即时值吗?

当客户进行 EFT 测试时,VDDIO 波形如下所示:

最大值是4.78V,持续时间大约是0.02us,频率是5kHz,我知道这种情况会有问题吗?

如果是,会发生什么情况? 是否会损坏器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    其实这是常数或瞬时值并不重要。  在绝对最大值上运行可能会导致一些可靠性问题。

    此致、

    约瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josepha,

    那么、上述客户原因是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、

    如果此问题严重发生、将损坏器件。   如果该浪涌不可避免、您可能建议客户在 VDDIO/VDDA 引脚上放置一个4V TVS 二极管、以转移瞬变路径。

    此致、

    约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josepha,

    您能  建议如何定义" 经常发生"吗?

    另一个问题:如果 VDDIO 是4.59V  常数值、 是否会导致可靠性问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、

    应力的影响是累积的、因此电压超过最大绝对额定值的0.02us 持续时间最终会损坏 VDDIO。  我们没有有关这可能持续多长时间的可靠性数据、但设计人员注意到、在绝对最大额定值下运行会造成规格中所述的损坏。  如果这是4.59V 也没关系、因为这仍然非常接近绝对最大额定值。  客户在设计系统时必须考虑到这一点。

    此致、

    约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Joseph、

    问很多样片、如果  VDDIO 是4.50V  常数值、并且从不超过4.6V 就会对器件造成损坏还是不会造成损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果持续保持4.5V 电压(或任何高于建议运行条件中值的电压)、则器件的寿命将缩短。

    只要不超过绝对最大值、高于建议工作条件的瞬态或少数时间偏移就是可以接受的。

    对于电气快速瞬变测试、除了 TVS 二极管之外、我可能还建议另外两个方面。  首先、增加 VDDIO-VSS 电源去耦电容以吸收能量。  此外、对于上述测量、确保 VSS 基准是 C2000器件连接到的本地 VSS、而不是任何机箱或其他系统接地。  4.6v 绝对最大值介于 C2000器件的 VDDIO 和 VSS 之间。

    此致、

    Jason