This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:将 SYS/BIOS 与 c++配合使用

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1206866/tms320f28379d-using-sys-bios-with-c

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSC2000WARE

您好!

我有兴趣在28379D 上探索 SYS/BIOS 的功能。 我可以看到所有示例都在 C 中提供。我可以直接在 C++中使用 SysBios 文件、还是需要采取额外步骤使其兼容 C++。 非常感谢

Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它们应该像现在一样可用。 有一个称为"Bigtime"的 SYS/BIOS 示例、它实际使用 C++、您可以将其用作参考。

    但请注意、我们不再建议在新工程中使用 SYS/BIOS、而是建议您使用 FreeRTOS (在 C2000Ware 中提供)。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惠特尼、您好!

    非常感谢您提供的信息。 我还将开始查看 FreeRTOS。

    谢谢!

    Aditya.