This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:在 C2000中复位!

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1203656/tms320f28035-reset-in-c2000

器件型号:TMS320F28035

您好!

我想重置一个 tms320f28035 MCU,所以我使用了一个跳转到地址重置向量0x3FFFC0,但 MCU 发生了中断(我的系统没有运行,所有的 LED 都关闭)。 当我调试程序时、停止在 user define trap12中。

我的问题是:

在 POR、看门狗复位和我的方法跳转到复位向量之间是否有任何有效的方法!

最棒的地方!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    POR 会复位它应该复位的每一位。 类似 PLLSTS.MCLKSTS 的位将不受"热"复位的影响。 仅仅跳转到复位矢量与真正的复位不同、因为复位会将器件置于已知状态;而仅仅跳转到复位矢量则不是如此。 如果您想要在不循环通电的情况下复位器件、您可以简单地向 WDCR.WDCHK 字段写入一个"错误"值。 这会重置器件并使您能够从已知的干净状态启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与!

    我不确定我是否理解"热复位"这一术语。

    我还有另一个问题、ram 很清楚或

    通过向  WDCR.WDCK 写入错误值未在 POR 后完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上电器件时会发生 POR。 热复位是在器件已经正常工作时发生的任何复位。 例如、如果您将-XRS 驱动为低电平或让 WD 复位器件。

    RAM 被清零或

    通过向  WDCR.WDCK 写入错误值未在 POR 后完成

    [/报价]

    热复位时、RAM 内容被保持。 请注意、通过向 WDCR、WDCK 写入不良值生成的复位不是 POR、而是热复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向 WDCR 写入了0x002F、但没有发生复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2F 意味着您向 WDCHK 位写入了101。 这是将要实现的值 不会 复位器件。 您必须写入一些值 不是101