This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:f28075客户引导加载程序

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1205895/tms320f28075-f28075-customer-bootloader

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:CCStudioC2000WARE

我需要使用 SCI 或 CAN 总线更新新固件等通信

从启动代码到应用代码使用 f28075。

是否有引导程序跳转到应用程序示例代码。

我看到 CCStudio v12没有引导加载程序示例代码。

您能为我提供示例代码吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaures:

    您可以使用 ROM 引导加载程序来更新固件。 使用 TRM 第4.5节中所述的方法选择引导加载程序。 必须使用第4.10.5节中的方法将应用程序转换为引导加载程序格式

    谢谢、此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要自定义引导加载程序,包括通信,闪存和应用程序到引导加载程序代码,或引导加载程序代码到应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaures:

     在以下位置的 c2000ware 中有一个 SCI 闪存内核示例

    C2000ware\device_support\f2807x\examples\cpu\f2807x_sci_flash_kernel

    这会通过 SCI 端口将应用程序加载到闪存中。

    谢谢、此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有问题

    我的引导加载程序要跳转到应用地址  

    #define APP1FunctEntryAddr 0x088000

    使用  

    ((void (*)(void)) APP1FuncEntryAddr)();

     asm (" LB 0x088000");

    哪一个是正确的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaures,

    您是否尝试过这两种方法并发现了任何问题。 我认为两者都应该起作用。

    谢谢。此致、

    PAWAN