This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMS320F280039C

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1206174/tms320f280039c-tms320f280039c

器件型号:TMS320F280039C

我们在 F28003x 系列中进行开发。 我们不清楚以下几点。
寄存器 TZFLG.OST 和 TZOSTFLG.OST1之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:

    只要设置了作为一次性跳闸启用的6个 TZ 信号之一、就会设置 TZFLG [OST]。 发生这种情况时、也会设置相应的 TZOSTFLG [OSTx]、以便用户查看导致单稳态跳变的 TZ 信号。 这两个寄存器位都有相应的 寄存器来清零这些位:TZCLR 和 TZOSTCLR。