This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280025C:哪些通道支持高分辨率

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1206390/tmdscncd280025c-which-channels-are-high-res-capable

器件型号:TMDSCNCD280025C

TMDSCNCD280025C 数据表提到、14个 PWM 通道中有8个高分辨率 PWM 通道。 但是、我找不到关于这14个 PWM 通道中哪一个是高分辨率通道的任何信息。 如果有人可以提供这些信息、或者告诉我在哪里可以找到这些信息、我将不胜感激。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conall:

    前8个是14个 PWM 中支持的 HRPWM。

    总的来说、这适用于所有器件、除非在 DS 中有所说明。

    此致、

    Uttam Reddy Pailla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清