This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:如何初始化或清除指定的 RAM 区域

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1206262/tms320f28374d-how-to-initialize-or-clear-a-specified-ram-area

器件型号:TMS320F28374D

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

目前、我的28374D CUP1刷入了两个项目、在正常操作期间、这两个项目之间将发生跳 变、并且我希望在项目1跳转到项目2之前或在项目2初始化之前先初始化或清除 DSP 指定的 RAM 区域。 TI 是否提供一些允许 RAM 被初始化或清除的库函数或指令? 如果不能、我应该怎么做来初始化 RAM?  

您能帮助检查这个问题吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    客户可以使用以下函数来初始化存储器段: MemCfg_initSections (uint32_t ramSections)。 可在 memcfg.h 头文件中查看针对不同 RAM 部分的宏。 如果有其他问题、或者这不符合客户的要求、请告诉我。

    此致、

    Omer Amir