This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:SPRABZ0A 源代码和可扩展性

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1206152/tms320f28075-sprabz0a-source-code-and-extensibility

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379DC2000WARE

您好!

我有一个基于 F28075的电机驱动设计、并且将从 sprabz0a 中描述的源代码中受益匪浅。 请告诉我是否可以提供。

谢谢!

杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    源代码作为电机控制 SDK 的一部分提供。

    C:I/C2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_01_00/solutions/tmdxiddk379d/f2837x

    此致、Santosh