尊敬的团队
我们正在为采用80引脚封装的通用电机控制项目开发 LAUNCHXL -280025C,通过 drv8343 BLDC 电机泵验证的电机成功运行
现在,要迁移使用48引脚封装的相同 MCU f280025,在尝试调试时,我们可以看到以下几点
当将80引脚与3.3V EVM 连接时、通过 USB 可以闪存程序和调试
| 连接方法 | 引脚 PACKANG MCU | 当 JTAG 3.3V 输入时(没有12V 电源) | 已刷写程序注释 | 当 JTAG 3.3V 输入时(采用12V 电源) | 已刷写程序注释 |
| (luanch XL F280025C) EVM 及 drv8343 EVM | F280025 - 80引脚 | TCK = 3.3V | (是)发生了 DUBUG | TCK = 3.3V | 发生了 DUBUG |
| TMS = 0V | TMS = 0V | ||||
| 我们的目标板(F280025 ),带有 XDS110编程器(Luanch XL F280025C) | F280025 - 48引脚 | TCK = 3.3V | 发生了 DUBUG | TCK = 0V | 未发生 DEBUGG (MCU 已复位) |
| TMS = 0V | TMS=3.3 |