This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:无法打开.syscfg 文件

Guru**** 2932550 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CCSTUDIO, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1202550/tms320f280025c-failed-to-open-syscfg-file

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARECCStudioSysConfig

尊敬的专家:

  CCS v12.2、  当我 使用 syscfg 导入工程时、结果 如下所示、我该怎么做才能使 syscfg 正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您能否提供有关设置的一些详细信息:

    • 这是在 Windows 还是 Linux 主机上?
    • 您正在导入哪个示例?
    • C2000Ware SDK 版本?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, santosh,对不起采取这么长的时间,回到你。

    1.windows

    2. 示例位于  C2000Ware_DigitalPower_SDK_4_03_01_00\solutions\TIDM_1022

    3.与2相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您能否尝试从 C2000Ware SDK (而非 Digital Power SDK)导入任何工程?

    c:/ti/c2000/C2000Ware_4_03_00_00/driverlib/f28002x/examples/led

    我想检查此示例是否适合您。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加:CSS 与 CCS12.2.0.00009_win64.zip 一起安装

     我尝试了此示例、但它在没有 syscfg 的情况下运行良好。

    当我单击 c2000.syscfg 时、CCS 固定如下所示:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚打开它、它似乎在这里工作正常。 您能否关闭 CCS、然后使用以下命令重新启动以清理缓存。

    C:\ti\ccs1220\ccs\eclipse>ccstudio.exe -clean

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

     我尝试了命令,似乎什么也不会。

    我的计算机离线、无法连接到互联网。 这是 问题的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    互联网连接应该无关紧要。

    我尝试了 MacBook 和 Linux 它似乎在两台机器上工作。 您的设置是什么?

    • 操作系统
    • CCS 版本
    • C2000Ware 版本

    您能否打开项目设置并检查 SysConfig 基本选项。 它显示的是这样的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    操作系统: Win10 Pro 版本 22h2.

    CCS:v12.2.0.00009

    C2000 ware V4.03

    以下是  SysConfig 基本选项:

    添加:我发现一 件重要的事情:CCS View Resource Explorer 脱机无法打开、问题与 SysConfig 一样;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    操作系统: Win10 Pro 版本 22h2.

    CCS:v12.2.0.00009

    C2000 ware V4.03

    以下是  SysConfig 基本选项:

    添加:我发现一 件重要的事情:CCS View Resource Explorer 脱机无法打开、问题与 SysConfig 一样; 问题可能是在 浏览器或我的电脑装箱软件 禁止了浏览器的其中一个 应用程序过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我使用相同版本的 C2000Ware 和 CCS 版本在 MacOS 和 Linux 上进行了尝试、现在可以将其打开。 让我试试 winos。

    您能否确认您尝试的是 C2000Ware 中的哪个示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    c:/ti/c2000/C2000Ware_4_03_00_00/driverlib/f28002x/examples/led

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    看起来在安装 CCS 时某些依赖项未正确安装。

    能否 查看有关 MSVC 可再发行库的以下链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#missing-msvc-redistributable-libraries

    请告诉我它是否有帮助。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、santosh:

    今天、我重新安装了计算机窗口和 CCS、 那么一切都很正常、工作正常。

    感谢您这么多天对我的问题的关注。 也许你是对的、所以我认为这个问题 解决了。

    祝你一切顺利! 祝您度过美好的一天!