This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:引导 OTP 寄存器编程确认

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1205835/tms320f28374d-boot-otp-registers-programming-confirmation

器件型号:TMS320F28374D

大家好  

我想 编程 OTP 注册启动  Z2-BOOTCTRL  ,问题/确认:  

- 编程 Z2后 ,我可以自由地编程其他 OTP(即 Z1-BOOTCTRL ) ?   是否存在任何 限制或每个寄存器都是完全独立的?

-有没有办法 从我的代码运行对这些 OTP 进行编程?  

谢谢你  

Br

Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo。

    Z1-BOOTCTRL 的优先级比 Z2-BOOTCTRL 高。 这允许用户在 已经对 Z2-BOOTCTRL 进行编程的情况下重新配置引导模式选择。

    是的、您可以独立设定这两个位置。 它可以通过运行的代码进行编程、也可以使用闪存 API 进行编程。

    谢谢。此致、

    PAWAN