This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:CCS3.3下的 F28335定点和浮点演示

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1205372/tms320f28335-f28335-fixed-point-and-floating-point-demos-under-ccs3-3

器件型号:TMS320F28335

尊敬的 Champs:

是否有任何关于在 CCS3.3下使用 TMS320F28335的定点和浮点内在函数的演示或文档? 我只能找到基于 CCS4的演示。

另一个问题是、CCS3.3的编译器版本是什么? 客户需要进行确认。 谢谢!

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    很遗憾、我们没有任何使用 CCS 3.3的示例

    此致、Santosh