This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMDSHVMTRPFCKIT

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1205592/tms320f28335-tmdshvmtrpfckit

器件型号:TMS320F28335
"Thread: controlSUITE"中讨论的其他器件

尊敬的 TI 支持:

我有使用 TMS320F28335的 TMDSHVMTRPFCKIT 电机控制开发套件。 我需要实施交流感应电机的 FOC。

我是 Code Composer 11.2.0。 我从 controlSUITE 下载了以下项目:HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVACI_Sensorless_2833x。

项目编译正常。 我遵循 ACI_2833x.pdf 文档中无传感器 FOC 的详细说明。

编译处于1级。 我正在进行 SVGEN_MACRO 测试。 出于某些原因、SVGEN 占空比输出的图表不正确。 它们看起来与文档第22页显示的值非常不同。

我尝试调整以下内容,但没有成功:SpeeRef, VdTesting, VqTesting

Y 轴标度要大得多。 我无法缩小它的覆盖范围。 请参见下图

感谢你的帮助

Felix

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略此问题。 我能够通过创建新图表来解析它。 显然、controlSUITE 中的旧图与我的 Code Composer 版本不兼容

    无论如何、谢谢。

    Felix