This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S-Q1:在 ePWM 通道之间切换互补 PWM 信号

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1205595/tms320f28375s-q1-switching-complimentary-pwm-signals-between-epwm-channels

器件型号:TMS320F28375S-Q1

您好!

我想知道是否可以在互补半桥模式下针对不成对的通道以死区时间运行 ePWM 外设?

例如、我可以在互补半桥模式下运行 ePWM6A 和 ePWM6B、两个 PWM 信号之间具有死区时间。 例如、我是否可以对 ePWM6A 和 ePWM7A 执行相同的操作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我相信通过 epwm6/7之间的同步可以实现这一点,并确保 epwm7具有与 epwm6a 相同的周期/占空比。 然后应用与 epwm6相同的死区、但在 epwm7a 上。

    您试图生成的波形是什么?

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我来试一下。 我正在构建一个3级 T 型逆变器、但我想选择将其作为两级逆变器来运行、以便比较性能。 对于三级、电源开关与其中一个中性桥臂开关是互补的、而在两级模式下、半桥电源开关是互补的。