This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:无法打开原理图文件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1205406/tmdxiddk379d-cannot-open-schematic-files

器件型号:TMDXIDDK379D
"Thread: controlSUITE"中讨论的其他器件

大家好、

我曾尝试  通过 Altium Designer 打开 TMDXIDDK379D 原理图文件、因为 pdf 文件很难使用搜索功能、但是我发现所有文件都无法成功打开。 例如、如果我要打开该文件

打开后、发现它是一个空白项目。 如果我打开其他文件、它将显示相同的内容。

您能帮助检查一下吗? 谢谢!

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    遗憾的是、  controlSUITE 中 TMDXIDDK379D 的原理图和 PCB 由 ExpressSCH 和 ExpressPCB 设计、而不是由 Altium 设计。 因此、这些文件无法通过 Altium 打开。

    此致、

    总结