This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:armhex 与 hex2000

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1204953/tms320f28384s-armhex-vs-hex2000

器件型号:TMS320F28384S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、armhex 和 hex2000之间是否有任何区别?

我注意到、使用带-i 命令行选项的 hex2000生成的文件的扩展名为.I00、.I01。 I.10、I.11等、而 armhex 生成的则具有.i1、.i2、.i3等扩展名

我们曾将 hex2000输出文件传递给工具、以计算 CRC 和其他格式转换操作、我需要知道我是否也可以将该工具用于 armhex 生成的文件。

此外、出于好奇心、是否存在直接在 elf 二进制文件上计算 CRC 的 TI 工具?

谢谢!

Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我需要知道我是否可以将此工具也用于 armhex 生成的文件

    我不能肯定,但我认为很有可能。  使用-i 命令行选项生成的文件使用 Intel MCS-86格式。  hex2000和 armhex 都是这种情况。

    Unknown 说:
    ]是否有直接在 elf 二进制文件上计算 CRC 的 TI 工具?

    否  但它通常不以这种方式工作。  C2000Ware 中有一些使用许多 C28x 器件中内置 CRC 功能的示例。  请考虑探索这些示例。

    谢谢。此致、

    -George.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,George

    除了-i 选项、我还必须设置 -- memwidth=16以调整字宽。

    现在、armhex 会 以预期格式生成文件。

    非常感谢。

    Carlo