Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 C2000WARE
您好!
我使用 TMS320f280049C 生成4个 ePWM 信号。 ePWM 1和2彼此互补、ePWM 3和4也是如此。 ePWM 1和3应该是同一个信号、但是它们之间有四分之一的周期相移。 ePWM 2和4也是如此。 我很难理解文档中关于如何做到这一点的内容。 我正在使用位域编码、但无法使用 driverlib 函数。 我在 TBCTL 寄存器中看到了 PHSEN 域、我不确定是否需要将其用于相移。 还有 TBPHS、我想我 需要使用它来生成信号的相移、但我不确定应该怎么做。 有人能向我解释一下吗、或许可以生成一小段代码来说明这是如何工作的?
谢谢!