This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:内存问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1197957/tms320f280049c-memory-issue

器件型号:TMS320F280049C

您好!

我正在使用板上的 CAN 收发器在两个 TMS320F280049C 板之间通过 CAN 传输数据。 如果我在 CPU1_LAUCHXL_FLASH 中构建文件、它运行良好。 但是、现在我想将代码运行到 CPU1_FLASH 中、这样便不再传输。 代码储存在接收远程请求的自动响应中、似乎无法对其进行响应。  

我的问题是、电路板上的收发器是否在 CPU1_FLASH 中工作? 我是否需要添加外部 CAN 收发器? 是否可以在 CPU1_FLASH 中工作?  

RAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该专家因假期外出。 请期待在星期二之前回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    如果我在 CPU1_LAUCHXL_FLASH 中构建文件、它运行良好。 [/报价]

    我想假设您实际上想说 CPU1_LAUNCHXL_ 内存 和不是 CPU1_LAUCHXL_ 代码 。 换句话说、您的代码现在正在 RAM 中运行正常、而您想从闪存中运行它。

    [报价 userid="548833" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1197957/tms320f280049c-memory-issue 我的问题是、电路板上的收发器是否能在 CPU1_FLASH 中工作? 我是否需要添加外部 CAN 收发器? [/报价]

    收发器不知道(或关心)代码是在闪存还是 RAM 之外运行。

    Unknown 说:
    是否可以在 CPU1_FLASH 中工作?  [/报价]

    可以。 我认为这是从 RAM 运行良好而不是从闪存运行的代码的情况。 这一点在论坛上曾多次讨论过。 请访问 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/757590。 

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、现在我的问题是我有两个代码部分、我正尝试将它们组合在一起。 现在、有一部分代码(不是 CAN、另一部分)可在 CPU1_FLASH 中运行、正如您说过的、CAN 应该在 CPU1_RAM 或 CPU1_LAUNCHXL_RAM 中运行。 我如何将这两者结合起来呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我忘了检查链接、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现现在的问题是我们要将 CAN 与 SCI 结合使用、这两者都单独工作。 SCI 接收数据、然后可以将数据传输到另一个电路板。 SCI 具有一些延迟和中断设置、它会影响 CAN 模块吗? CAN 没有任何中断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SCI 有一些延迟和中断设置、这会影响 CAN 模块吗? [/报价]