This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:支持 VCRC 的 CLADATAROM 库

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1203536/tms320f28388d-cladatarom-lib-with-vcrc-support

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

正如已在其他问题中询问和解决的那样、我试图在 TMS320F28388项目中使用具有--vcu_support=vcrc 选项的 F2838xCPU1_CLADATAROM_Symbols_fpu32.lib 的 CLA 数学库。

但我收到相同的链接器错误: Tag_VCU 属性值"1"与以前看到的属性("3")不同;组合不兼容的文件

我正在使用 C2000Ware 4.03和 CGT 22.6的库。

其他类似问题的链接:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollerhttps://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/975276/tms320f28386d-cla-data-rom-symbols-library-combinines-incompatible-files-of-vcrc-library/3629900?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CLADATAROM%20Symbols#3629900

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1002818/tms320f28388d-sfo_v8-and-f2838xcpu1_cladatarom-libraries-error-with-vcrc

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1107193/tms320f28388d-sfo_v8-vcrc-compilation-error

如上一个链接中的答案所述、C2000中的某个位置应该有一个更新的版本。 但我无法找到它。。。

请提供帮助。

谢谢。

但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在最新版本中看到更新后的库。 您可以检查构建是否试图链接到错误的文件吗?

    我还将在此处附加包含 CRC 选项的库、如果上述内容不起作用、您可以尝试进行此操作。

    此致

    Baskaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    在哪里可以找到所附的文件?

    我使用库的副本、而不是链接资源。 我再次复制了所有文件、现在它可以正常工作。

    一个可能的错误风险是、我使用了引导 ROM 修订版0  F2838xCPU1_CLADATAROM_Symbols_fpu32.lib。 实现 修订版 A 一切看起来都很好。

    BTW:F2838x 器件系列的 CLAmath 示例还链接到 Rev0引导 ROM。 在这些示例中启用 VCRC 支持会导致相同的链接器错误!

    此致

    但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没能附上该文件。 因为你能够使它工作,我假设你不再需要附件。