This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:ePWM 全局加载

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1204805/tms320f280039c-q1-epwm-global-load

器件型号:TMS320F280039C-Q1

尊敬的团队:

请您提供一个解决方案、如何实现时基相移? 目前它成功启用了周期和比较器。

谢谢 Jens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    使用时基相移功能无需全局加载。 您应该只需要启用相移负载、选择相移值、然后为每个 ePWM 模块选择同步输入脉冲源。 当 SYNC IN 源变为高电平时、TBCTR 将加载该 ePWM 模块的相移值。 如果这对您有用、或者您有任何其他问题、请告诉我。

    ——Luke