This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:SCI TX 引脚在有干扰时始终被拉低

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1203674/tms320f280041-the-sci-tx-pin-is-always-pulled-low-when-there-is-interference

器件型号:TMS320F280041

大家好、

硬件:DSPTMS320F280041作为主控制电源转换器

SCI 隔离通信

软件:查询模式 FIFO 接收 FIFO 发送、不 使用中断

症状:

  1. 当未打开电源时、DSP SCI 可与外部世界正常通信。
  2. 当在电源接通(27-52A)后切换负载时、偶尔会发生 SCI 通信丢失。 DSP 的 SCI TX 引脚已被下拉、无法自动恢复。 测试后、结果与接收器无关(接收器复位无法释放此状态)。 DSP 上电并再次复位后、通信恢复。
  3. 接收器 RX 有一个内部上拉电阻器。
  4. 开发环境无法使用仿真器进行在线调试、也无法查看寄存器状态。

您能否帮助分析可能的原因和解决方案? 谢谢你。

此致、

Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katherine、

    Unknown 说:
    当未打开电源时、DSP SCI 可以与外界正常通信。

    您能否详细说明您指的是哪种电源?

    当电源打开后(27-52A)切换负载时、偶尔会发生 SCI 通信丢失。 DSP 的 SCI TX 引脚已被下拉、无法自动恢复。 测试后、结果与接收器无关(接收器复位无法释放此状态)。 DSP 上电并再次复位后、通信恢复。

    负载连接到了什么(例如、哪个器件引脚)?

    那么问题是、由于 TX 线路以某种方式被拉低、器件无法再进行发送? 或者它应该也收到,而它没有做到这一点?

    Unknown 说:
    接收器 RX 有一个内部上拉电阻器。

    这是 F28004x 侧的 RX 引脚?

    器件的整体运行情况是怎样的? 其他部件是否工作正常或是否存在任何其他问题?

    此致、
    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn:

    您指的是哪个电源?

    LLC 电源、输入300V 和输出12V。 当输出为12V 时、它连接到 CR 模式开关。

    由于 TX 线路以某种方式拉低、设备无法再发送? 或者它也应该接收,而它没有做到这一点?

    是的、TX 线路被拉至低电平。 它无法再发送、 但接收正常。

    这是 F28004x 侧的 RX 引脚?

    另一个 MCU 芯片的 RX 引脚不是 F28004x。

    设备的其他组件工作正常。

    致、
    Katherine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katherine、

    是的、TX 线路被拉低。 它无法再发送, 但接收正常。

    SCI 和其他组件之间是否存在任何可能引起此干扰的连接?  

    此致、

    Marlyn