This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1204692/tms320f280025c-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C

#define MTR1_XBAR_TRIP_ADDRL XBAR_O_TRIP7MUX0TO15CFG             (怀疑线)
#define MTR1_XBAR_TRIP_ADDRH XBAR_O_TRIP7MUX16TO31CFG              (怀疑线)

#define MTR1_IDC_XBAR_EPWM_MUX XBAR_EPWM_MUX05_CMPSS3_CTRIPL // CMPSS3-LP
#define MTR1_IDC_XBAR_MUX XBAR_MUX05 // CMPSS3-LP

#define MTR1_IU_XBAR_EPWM_MUX XBAR_EPWM_MUX00_CMPSS1_CTRIPH // CMPSS1-HP
#define MTR1_IV_XBAR_EPWM_MUX XBAR_EPWM_MUX04_CMPSS3_CTRIPH_OR_L // CMPSS3-HP&LP
#define MTR1_IW_XBAR_EPWM_MUX XBAR_EPWM_MUX01_CMPSS1_CTRIPL // CMPSS1-LP

#define MTR1_IU_XBAR_MUX XBAR_MUX00 // CMPSS1-HP
#define MTR1_IV_XBAR_MUX XBAR_MUX04 // CMPSS3-HP&LP
#define MTR1_IW_XBAR_MUX XBAR_MUX01 // CMPSS1-LP

#define MTR1_XBAR_Input1 XBAR_Input1
#define MTR1_TZ_OSHT1 ePWM_TZ_SIGNAL_OSHT1                    

#define MTR1_XBAR_TRIP XBAR_TRIP7                                 (怀疑线)
#define MTR1_DCTRIPIN ePWM_DC_combinational_TRIPIN7.

#define MTR1_IU_XBAR_OUT_MUX XBAR_OUT_MUX00_CMPSS1_CTRIPOUTH // CMPSS1-HP
#define MTR1_IV_XBAR_OUT_MUX XBAR_OUT_MUX04_CMPSS3_CTRIPOUTH_OR_L // CMPSS3-HP&LP
#define MTR1_IW_XBAR_OUT_MUX XBAR_OUT_MUX01_CMPSS1_CTRIPOUTL // CMPSS1-LP

我在 BLDC 电机控制项目中工作、调试时卡住了这里、

TRIPIN 有 TRIPIN 4 - TRIP 12 具体为什么选择 TRIP7 ,任何人能解释这个过程。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这只是一个参考示例。 您可以使用其他 TRIPx 信号实现相同的保护功能。  

    谢谢。

    嘉兴市