This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMPPTKIT:具有 MPPT 和充电控制器的直流/直流升压

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SOLARUINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1203922/tmdshvmpptkit-dc-dc-boost-with-mppt-and-charge-controller

器件型号:TMDSHVMPPTKIT

您好!

在一个研究项目的范围内, 我们正在实施一个用于 VIPV(车辆集成光伏)应用的演示器。
在此项目中、我们希望使用一个或多个开发套件将 PV 模块耦合到高压锂离子电池。

电源转换器的规格如下。

  • 输入:
    • 电压:~30-70Vdc
    • 功率:~50-150W
    • 控制: MPPT
  • 输出:
    • 电压:~350-400V
    • 功率:~50-150W
    • 控制:充电控制器(恒定电流-恒定电压)
  • 输入和输出之间的电隔离


我们一直在研究 TI 提供的不同套件、并且我们发现 TMDSHVMPPTKIT 似乎最接近我们希望的用途。
但是、存在以下两个限制:

  • 输入电压:该套件的输入电压范围(200-300V)比我们的应用要高。
    • 我们是否能够调整电路板以适应更高的电压?
    • 我们能否在两者之间添加一个直流/直流升压转换器来设置 PV 模块的电压?
  • 输出控制:输出调节为恒定电压。 但是、充电的第一阶段需要恒流控制。
    • 这可以在软件中轻松实现吗?
    • 如果转换器调节的电压被设定为高于它所连接的电池电压、套件的当前软件执行会发生什么情况? 我们会达到恒定的最大电流(因此、我们会自动控制电流)还是会触发警报?

感谢您的支持!

此致、

尼尔森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson、

    我们正在查看您的问题、并会尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 我们是否能够调整电路板以适应更高的电压?

    电路板中的升压逆变器为200V 输入电压和400V 输出电压。 因此、您需要在此板上进行必要的更改、使其适合30V~70V 输入电压和400V 输出电压。 我们有另一个设计  

    https://www.ti.com/tool/TIDM-SOLARUINV

    这个是30~50VDCin、有两个功率级。 第一级将电压升压至40VDC。 然后、下一级从该400VDC 输出产生120VAC/220VAC。

    • 我们能否在两者之间添加一个直流/直流升压转换器来设置 PV 模块的电压? =========== 你可以这样做。"  

    输出控制:输出调节为恒定电压。 但是、充电的第一阶段需要恒流控制。

    • 这是否可以在 software=========中轻松实现 >是的,您必须将电压控制环路更改为电流控制环路。 电流控制环路将调节充电电流。

    • 如果转换器调节的电压被设定为高于它所连接的电池电压、套件的当前软件执行会发生什么情况? 我们会达到恒定的最大电流(因此、我们会自动控制电流)还是会触发警报?

    如果连接到电池、则必须首先使用电流控制器。 然后、当电池几乎充满电时、您可以再次切换到电压模式。 这一特殊设计用于与下游直流/交流逆变器一起进行电流控制。 所以、我们在直流/直流级中不需要电流控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamim、

    感谢您提供的详细答案! 不过、我还有一些问题:

    第一级将电压提升至40VDC
    • 我想您指的  是 TIDM-SOLARUINV 套件的直流母线为400VDC、对吗?
    • 在这种情况下、是否能够调整其控制器以在直流母线上实现电流控制环路? 然后、我们将绕过整个逆变器级、仅使用其直流/直流反激式级。 这种实施方案有多复杂?
    我们能否在两者之间添加 DC/DC 升压以设置 PV 模块的电压? =========== >是,您可以这样做。
    • 您能为这样的模块建议什么标准 TI 设计吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、直流母线电压为400V。  

    是的、您可以绕过逆变器。 不要使用与逆变器相关的代码。 这对您而言不应该很复杂

    不、我们没有标准的 TI 设计。 这些 TI 设计都展示了 C2000 MCU 在任何电源转换器中的应用。 TI 没有像您要求的那样设计任何标准模块。