This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ePWM 配置

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1195459/epwm-configuration

主题中讨论的其他器件:TMS320F280025CC2000WARE

尊敬的所有人:  

   在使用 TMS320F280025C 时、AM 面临使用 TI 派生函数的 ePWM 配置问题。

   请告诉我 ePWM 的基本配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试过 C2000WAre 的示例? 这对您有用吗?  

    c:/ti/c2000/C2000Ware_4_02_00_00/driverlib/f28002x/examples/epwm

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我尝试了推导出的 TI 程序、寄存器级别我 进行了一些修改来推导各种占空比、但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalyani:

    您尝试了哪个示例? 您是在 TI EVM 上运行、还是在您的定制电路板上运行?

    您是否在没有进行任何更改的情况下从 C2000Ware SDK 中进行了示例?

    您的更改是什么、哪些无效? 请详细说明。

    此致、Santosh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看、并给我们提供了回复。

    我尝试使用 TI 的 EPWM 代码- C2000 ware。 但问题是、我尝试了对 TBPRD 等进行寄存器级编程。 从这个角度来看,我正面临着一些问题。 我将共享代码

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在不进行任何更改的情况下尝试使用 C2000Ware SDK 示例、看看它是否适合您。

    c:/ti/c2000/C2000Ware_4_03_00_00/driverlib/f28002x/examples/epwm

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢你,先生! 我会努力的。

    Regaeds、

    Kalyani.